This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:在端口电阻器连接到 GND 的情况下更改 MODE_SELECT

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441057/hd3ss3220-changing-mode_select-with-a-port-resistor-connected-to-gnd

器件型号:HD3SS3220

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们有多个我们无法再访问的器件、但我们要修改其配置模式。

目前、该器件具有一个将 PORT 引脚连接到 GND 的4K7电阻、这意味着它可作为 UFP (仅限器件)运行。 问题是、修改通用控制寄存器中的2个 MODE_SELECT 位是否允许将器件配置为 DRP (双角色)、如果可以、是否需要配置任何之前的寄存器。

此致、


Marc Ledesma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    只要器件未处于连接状态并且 ADDR 引脚设置为 I2C 模式、就可以更改 MODE_SELECT 引脚。 如果它处于连接状态、或 ADDR 引脚未设置为 I2C 模式、则无法更改它。

    否则、我认为在此之前不需要写入任何寄存器。 您可以禁用 UFP 附件支持、但我不认为它是一项要求:

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    首先、感谢您的答复。 出现这个问题是因为、在我看来、数据表对于何时以及如何设置配置模式有一些歧义。 让我解释一下:

    在第7.3.1节中、说明当端口引脚悬空时、只能通过寄存器配置 DFP 模式、这似乎意味着如果我们安装了电阻器、则无法配置此模式。

    在第7.3.2节中、没有提到端口必须悬空。 因此、我们知道、无论是否存在电阻器、我们都应该能够在此模式下配置器件。

    在第7.3.3节中、规定了可以在引脚悬空时将器件配置为 DRP 模式、这似乎意味着只能在引脚悬空时设置此模式。

    我还想确认、在第7.3.1和7.3.2节的第一句中、当其显示为"仅 DFP 模式"和"仅 UFP 模式"时、它是否指仅 DFP 模式和仅 UFP 模式、而不是意味着在这些特定情况下可以"仅"配置 DFP/UFP 模式。

    此致、

    Marc Ledesma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    端口引脚上的电阻器应在 I2C 模式下设置寄存器的初始设置、但之后、修改寄存器应相应地更改位。 端口引脚上的任何电阻器只应设置默认值、如果相应地设置了 ADDR、则不应停止更改该值。

    我还想确认,在第7.3.1和7.3.2节的第一句中,当它说"仅 DFP"和"仅 UFP"时,它是否指的是仅 DFP"和仅 UFP"模式,而不是暗示在这些特定情况下可以"仅"配置 DFP/UFP]。

    此处采用的这种措辞仅用于表示在相应地设置时仅支持 DFP 或仅支持 UFP。 但这并不意味着它只能通过 PORT 引脚上的电阻器进行设置。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan