This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:无法设置通道 A 的 VBOOT:1.8V

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53659, CSD95492QVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429089/tps53659-not-able-to-set-vboot-of-channel-a-1-8v

器件型号:TPS53659
主题中讨论的其他器件: CSD95492QVM

工具与软件:

您好!

我在前面的质询中也提到过。 我使用的是 TPS53659 SVID13 VR、配备 Intel Xeon D1746处理器。  

现在、我将尝试使用 TI Power Fusion Designer GUI 对 VR 进行编程。 其中我无法设置通道 A (1.8V)或高于1.520V 的 VBOOT 值。  

请帮我解决这个问题。  

谢谢你

Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!

    通道 A 的默认 VOUT_MAX 为1.520V、这就是您无法将通道 A 的 VBOOT 设置为高于1.52的原因。 要将 VBOOT 设置为1.8、首先必须更改通道 A 的 VOUT_MAX 值。更改 VOUT_MAX 后、应能够更改 VBOOT。

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maha:

    感谢您的快速响应。

    我曾尝试编辑/更改 VOUT_MAX 值、但仍然显示错误、提示"您必须输入0.00至1.520V 之间的数字(含0.00V 和1.520V)"。

    请参阅以下步骤:

    步骤1:我在离线模式下运行 GUI。

    步骤2:我将设置 VR 模式:VR13.0 (VID 步长为10mV)(对于 Rail#1)、如随附的 屏幕截图所示-

    第3步:现在、我要尝试将 VOUT_MAX 的值更改为1.8V、并获得随附的屏幕截图中所示的错误-

    请推荐解决方案。

    另外、我们还要求您分享您在上一次回复中提到的《技术参考手册》。 我已仅有数据表、参考原理图和 TI Fusion 手册。

    谢谢你  

    Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!  

    将 VR 模式更改为 VR 13.0 (10mV VID 步长)后、请确保您"Write to Hardware"。 之后、您应该能够将 Vout Max 更改为1.8。 (它高达3.04V、因此您应该不会在那里出现任何问题)。  

    请访问 vr@list.ti.com 以获取该器件的完整技术参考手册。

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maha:  

    感谢你的帮助。

    我将尝试这种方法、让您知道。

    此外、我还发送了一封关于提供的联系人 ID 的邮件。

    谢谢你

    Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maha:

    现在、我能够编辑 Vboot、Vmax 和所有其他必需参数。

    关于这一点、我有几个问题-

    在我的定制电路板设计中、TPS53659配置为(三相+两相)、其中使用电源轨1的所有三个通道、并且仅使用电源轨2的两相中的一个。 我想暂时禁用切相功能、并使用 CCM (连续导通模式)。

    通道 A (轨1)的 Imax:102A (动态 SVID)

    通道 B (轨2)的 Imax:1.6A (静态 SVID)。

    根据上述操作条件、请帮助我完成以下设置:

    1)对于通道 A 和 B、我的 SVID 地址为0x00h 和0x01h。那么 SVID_ALL_CALL 设置的含义是什么?适用于我的案例。

    2) 2)我想暂时使用 CCM 模式、是否可以选择"One phase active in PS1 mode"。

    3)是否可以选择"忽略来自 CPU 的 SetPS 命令"?

    请参阅下图-

    4)因为我想禁用动态切相(已选选项)。 然后选择"Disable 2 to 1 dynamic phase transitions mean? 它仅与通道 B (电源轨#2)有关? 我是否应该在1-ph 中选择 CCM?

    5) 5)由于我选择了"Disable dynamic phase shedding"(禁用动态切相)选项、我是否必须提供 DPS 切相阈值(例如3至2或2至1)? 如果是、那么我必须在相位4至5和相位5至6中设置什么、因为我要在(相位3 +相位2)模式下使用它?

    请参阅以下图片-

    谢谢你

    Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!

    1. SVID 全呼是一条 SVID 命令、其中您可以在 SVID 地址0xE 或0xF 上发送一条命令、 我们可以决定是否要通过多个不同的器件侦听这些命令。 如果您不打算一次与多个器件通信、则此设置无关紧要。

    2.因为您将禁用 DPS、所以这并不重要。 只需将其保留为默认值。

    3.是的,只需保持这个为"忽略"。

    4.如果您禁用了 DPS (您这样做)、则此设置也会被禁用、并且无关紧要。

    5.否、如果禁用 DPS、则这些设置都不重要。  

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maha:

    感谢您提供的信息。

    我得到了您的答案。 但我对第(1)点有一些疑问。

    如您所知、对于通道 A 和通道 B、此 VR 的 SVID 地址分别为0x00h 和0x01h、仅通过硬件和特定于处理器进行配置。  

    如果处理器将在 SVID 地址0x00h 和0x01h 上与 VR 通信、那么0x0Eh 和0x0Fh 地址将使用什么?

    新的疑问-

    我尚未实现输入电流(功率)检测电路。 因此、我要使用计算的 IIN 方法。 如果我选择"Calculated IIN"选项、那么我是否需要在"calibration gain"和"calibration offset"中提供详细信息?

    请参阅随附的图-

    谢谢你  

    Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!

    1.分配两个全呼地址是为了允许将共享 VID 总线上的 VR 分组到两个不同的广播池中。 例如、从器件地址0xEh 可分配给所有存储器 VR、0xFh 可分配给所有 SoC VR。 本质上、0xEh 和0xFh 是可用于处理命令的额外地址、我们可以决定是否要通过 GUI 配置来侦听这些地址。

    2. 校准字段适用于感应 IIN、因此如果使用的是计算值、则不必填写这些参数。

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maha:

    感谢您发送编修。

    如您所述、"我们可以决定我们是否要通过 GUI 配置来收听这些内容"。

    但我没有找到任何这样的选项,虚拟现实没有响应任何地址。 请参阅下图-

    谢谢你

    Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!

    我对我的措辞表示歉意。 实际上、您无法配置器件、使其不会对 这两个地址做出响应。 但是、只要您不将任何命令推送到这些地址中的任何一个(0xEh 或0xFh)、这应该不会是问题。  

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maha:

    感谢您的评分  

    关于瞬态响应中的补偿、我已经浏览了一些设计文档和指南。  

    但我仍然不确定我的 VR 设计的 AC_GAIN、AC_LL、INT_TIME 和 INTGAIN 的正确值。 我是否必须尝试一些组合来微调响应? 或者 TI 对此制定了一些指导原则?  

     我们有几个小疑问-  

    Vout 压降是否意味着"直流负载线(DCLL)"?

    我是否可以将 Vout 偏移设置为22mV、即 Intel 的 VCCIN (AC+DC)容差?

    谢谢你

    Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、忘记附加参考屏幕截图- Transient -> Compensation  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!

    1.为了获得补偿,您必须尝试一些自己的值来正确调整电路板。 我们没有设置值的准则、因为它取决于每个电路板和布局布线。

    2.是的、输出电压降与直流负载线(DCLL)相同。

    3. Vout 偏移是 Vout 命令的固定偏移、22mV 的纹波偏移是基于电容、相位数等的稳态规格 您能解释一下为什么要为容差设置偏移吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maha:

    感谢您的答复:

    请仔细检查以下5点-  

    1)在我的设计中 SVID  将是的唯一控制器 VOUT . 。 PMBus 将无法修改 VOUT .

    在给定该设置的情况下、我是否仍需要填写的值 VOUT 命令 裕度高 裕度低

    此外、是的设置 开/关操作 的影响 裕度故障操作 也是不必要的? 请参阅随附的屏幕截图进行澄清。

    2) 2)我无法设置 PIN_MAX 低于34W 的值、以及 II_OC_OC_SOC Warn_Limit 不能设置为低于8A?

    3) 做 TOA 低电平故障检测 请参阅下限或负温度限值(例如、-40°C)? 请参阅随附的屏幕截图:

    4) 4) 我对 TMAX、温度警告限值和温度故障限值有点困惑。 我已将 TMAX 设置为90°C、将温度警告限值设置为105°C、将温度故障限值设置为115°C。

    下面是数据表中的2条陈述-  

    Tmax:-通过连接 CSD95492QVM 功率级的 TAO 引脚、TSEN 引脚检测温度。 CSD95492QVM TAO 引脚连接在一起、因此会将提升器功率级温度报告给控制器。

    OT_FAULT_LIMIT:-  OT_FAULT_LIMIT 命令设置导致过热故障情况的温度限值(以摄氏度为单位)、当从检测到温度时 外部传感器 低于该限制。  

    现在、请告诉我  要比较此 OT_FAULT_LIMIT 和 OT_WARN_LIMIT 是哪个外部温度传感器? 因为除了功率级的集成传感器外、我还没有连接任何外部温度传感器?  

    5) 5) TMAX 值与 OT_FAULT_LIMIT 和 OT_WARN_LIMIT 值有何关系? 请参阅随附的屏幕截图:

    谢谢你

    Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!

    1. 最好将平台设计指南中的 VOUT 命令设置为 Vboot。 您应将 ON/OFF 配置设置为所需的任何值(始终为转换、控制引脚等)。 Margin 命令取决于是否要使用裕量调节。 裕度高/低将复位为0、因为它们没有 NVM。

    2. 为 PIN_MAX 提供的最小值为34W、为 IIN_OC_WARN_LIMIT 提供的最小值为8A。 它们不能降低。

    3. TAO 低故障限值设置 TAO 信号必须是多低才能注册为故障,而不是仅仅是温度读数。 40C 时的 mV 值不会以任何方式改变。 它仅影响控制器决定 PS 保持 TAO 为低电平时的情况、而不是仅影响低温。

    4.外部传感器指的就是功率级温度传感器。 OT_FAULT_LIMIT 和 OT_FAULT_WARN 从功率级与 TAO 进行比较。

    5. Tmax 仅适用于 SVID、 是触发 VRHOT 引脚的阈值。 OT_FAULT_LIMIT 和 OT_WARN_LIMIT 为 PMBus。 TMAX 通常低于 OT_FAULT 和 OT_WARN 限值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maha:

    感谢您的详细解释。

    我理解您的大部分观点、但对于 VOUT 命令和裕量调节、我有一些困惑。

    1. 我不确定 VOUT 指令和裕量调节的运作方式。 如果 SVID 接口仅控制 VID (输出电压)、裕量调节是否仍然适用? 如果是、您可以帮助澄清一下吗?

    例如、假设需要的 Vboot 为1.8V、SVID 范围为1.5V 至2.0V。

    • 这是否意味着裕度高将设置为2.0V、裕度低将设置为1.5V?
    • 如果我为裕度调节选择"高"、如果输出电压超过2.0V、转换器是否会关闭?

    我是不是解释正确了、还是缺少了什么?

    再次感谢您的帮助!

    谢谢你

    Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!

    您要描述的是 VMAX。 裕量调节仅用于在不同的输出电压之间切换。  

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maha:

    我收到了基于英特尔至强的定制组装主板。  

    按照电路板启动计划进行。 我计划将 TPS53659的 NVM 配置为 VCCIN 和1V8_AUX 电源。  

    由于没有将 VR 的输出与目标负载(Intel Xeon)隔离的规定、因此请查看要求和融合生成的文件并在可能的情况下进行审查。  

    要求:  

    通道 A (电源轨#1):-

    有源相- 3 nos (始终、无相光泽)

    TDC 电流- 39A (或每相13A)

    最大电流- 102A (或每相34A)

    VBOOT- 1.8V

    VID 范围- 1.5V 至2.0V (动态 VID)

    开关频率- 850KHz

    通道 B (电源轨#2):-

    有效通道1  

    TDC 电流- 1.8A

    最大电流- 1.8A

    VBOOT- 1.8V

    VID 范围-静态 VID (始终为1.8V)

    开关频率- 850KHz

    根据上述要求、请查看融合生成的文件。  

    如果我将此文件刷写到 VR NVM、如果目标设备(英特尔至强)有任何危险、请告知我们?  

    此配置是否可以安全编程?

    e2e.ti.com/.../devices_5F00_report.xls

    我无法附加 TIFSP 文件。 如果您对此有任何其他要求、敬请告知。

    谢谢你

    Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!

    您发送的值看起来与我们的控制器兼容。 我不能告诉您是否会对英特尔至强处理器造成任何危害、因为这取决于平台的规格。  

    此致、

    Maha