This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:Ucc287506在负载条件下启动

Guru**** 2503725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439750/ucc28750-ucc287506-startup-at-loaded-condition

器件型号:UCC28750

工具与软件:

嗨、Himanshu、

我需要对 UCC287506 (100kHz、OVP)控制器进行一些说明。 在负载条件下启动时出现问题(在60W 多路输出的10%满负载下测试)。

观察结果是、 在4.5ms 的软启动间隔结束时、在负载条件下输出电压并未建立到所需的24V 电平。 反馈被钳位到大约5V、频率大约为200kHz、这表示存在 OP 情况。

大约80ms 后、开关停止、我认为这是由于 OPP 保护、而它会进入断续模式并尝试再次打开。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享原理图以及可能具有的任何波形?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄色=栅极驱动、蓝色=电流检测、绿色= FB 至控制器、粉色=输出电压

    如前所述、电压在4.5ms 的软启动期间开始累积、而反馈在此期间钳位至4.6V。 然后、控制器接通后、它启动正常开关、输出上升。 一段时间后、反馈电压再次跃升到4.6V、并且转换器进入 OCP 条件并且输出在大约80ms 的 OCP 故障触发和开关停止之后开始下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当输出电压下降时、我观察一下这个波形、会发现 VFB 信号增加。  CS 信号也会下降。  控制器应要求最大占空比和最大峰值电流。   很可能是原理图中的某项设置不正确。   

    该器件有一个60W 评估模块。  您可能需要将原理图与设计中的原理图进行比较。  您发现的任何差异都可能是导致该问题的原因。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluucw5/sluucw5.pdf

    可用于检查设计的另一种工具是 UCC28750 Excel 设计计算器、您可以在以下链接中找到该计算器。  这将有助于仔细检查为您的设计选择的组件。

    https://www.ti.com/tool/download/UCC28750-CALC

    此致、