This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:负载移除/检测

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439829/bq77915-load-removal-detection

器件型号:BQ77915
Thread 中讨论的其他器件:BQ77307

工具与软件:

大家好!

我在设计中使用的是 BQ7791500 IC、对其"负载移除/负载检测"功能有疑问。

发生故障后、是否需要物理移除负载以进行恢复、或者这是在 IC 检测到 LD 引脚电压变化时触发的自动内部功能?

此致、

IDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ido、

    此功能基于 LD 电压、但仅在以下任一情况下才会发生负载移除条件:

    • 负载已物理移除
    • 充电器

    这两种情况都足以改变 LD 电压以恢复。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是您对技术论坛评论的精准版本:


    谢谢、Luis!

    我知道大多数故障都需要移除负载才能恢复、无论是在充电还是放电期间。 不过、我有几个问题:

    • 如果在连接充电器时发生过流充电故障、是否仍然需要移除负载?
    • 同样、如果在未连接充电器时发生过流放电故障、是否需要物理移除负载才能恢复?

    此外、如果我启用它 负载移除检测 对于这种情况下的 UV 恢复?

    为了进一步说明、我与 a 合作 闭合系统 负载无法物理移除的情况。 鉴于此限制:

    • BQ7791500 合适我应用的选择?
    • 我是否应该考虑使用此 IC 的其他版本?
    • 或者、我应该探索其他能够更好地支持我的系统限制条件的 IC 吗?

    非常感谢您提供任何建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ido、

    我正在出差、请允许我在星期四之前回复这个问题。 为等待道歉!

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ido、

    感谢您的耐心!

    如果在连接充电器时发生过流充电故障、是否仍然需要移除负载?

    在这种情况下、它需要检测负载才能恢复。 对此进行了介绍 第 9.3.2.8节 OCC 中的操作 应用和实现部分。

    同样、如果未连接充电器时发生过流放电故障、我是否需要通过物理方式移除负载才能恢复?

    正确、如果将恢复选项配置为使用负载检测。

    BQ7791500 适合我的应用?

    在这种情况下、您需要连接一个充电器才能恢复。

    我是否应考虑使用此 IC 的其他版本?

     BQ7791504和 BQ7791513似乎没有负载检测功能(如所示  表6-2. 器件比较表 )

    或者我应该探索其他能够更好地支持我的系统限制的 IC 吗?

    BQ77307是另一种选择(不带电芯平衡功能)。 该器件没有负载检测功能。 但是、如果您想对保护阈值进行编程、则需要使用 MCU。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon