This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:看不到线性充电状态曲线

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27441-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441308/bq27441-g1-not-seeing-a-linear-state-of-charge-profile

器件型号:BQ27441-G1

工具与软件:

您好!

我在应用中使用的是 BQ27441-G1电量监测计、但无法从它获取准确的充电状态曲线。 在我的应用中、电池与 LED 驱动器连接、用户能够选择不同的 LED 强度(不同的驱动器电流)。 我正在使用3088mA 电池、其标称电压为3.8V、最大充电电压为4.35V、3000mA 的标准放电电流和5000mA 的最大放电电流。 用户可以请求的最高电流消耗为~μ A 1500mA。

考虑到这一点、我已将电量监测计配置为设计容量3088、设计能量11425 (设计容量* 3.7)、收尾率153 (收尾电流为202mA)和终止电压3.3V。 我在第一个放电周期中看到的结果似乎合理、曲线以线性方式下降、但变化率最终增加至0%。 即使不是理想情况、这也是可以接受的、因为线性斜率会更好(请参阅下面图1中的曲线)。 更大的问题是第二个放电周期要差得多、当电池电平达到20%时、会突然下降到0%。

您知道什么原因可能导致此类问题吗? 这是否是我编程的参数可能会因某种原因而出错? 我们使用的精确器件型号是 BQ27441DRZR-G1A。 我们是否需要 G1B 型号?

此外、当我监控电池电压时、我们打开 LED 时的压降会根据用户请求的电流量而有所不同。 我认为这是预期结果、但电量监测计如何考虑这一点。 我们有一个 LED 驱动器、其最小电压为3V、会在低于此电压时关断。 这就是我将终止电压设置为3.3V 的原因、以便我们在该3V 限制之上有足够的裕量。 但是、如果电池压降取决于请求的 LED 电流、端接容量是否不会处于不同的点、具体取决于这一点?

图1。

图2。