This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:已申请原理图设计审查

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440661/tps2116-schematic-design-review-requested

器件型号:TPS2116

工具与软件:

我们能否对该电路进行设计审查?

设计要求:
-内部 BATT+(VIN1)和可选外部 EXT_BAT (VIN2)之间的电池电源多路复用器
-当 VIN1 < 2.8V 且 VIN2 > 2.99V 时切换到 VIN2
-当 VIN1 > 3.05V 时切换回 VIN1
-如果 EXT_BATT < 2.93V、则 VIN2被禁用。 在这种情况下、切勿切换到 VIN2。

问题:
- PR1阈值准确度相当大:+/-8%。 如果应用限制在-40C ~+85C、这是否会有所改善? 您是否有任何图表显示 PR1阈值变化?
-我们想让 R30/R69 PR1 Rdiv 尽可能大,以减少 VIN1电流消耗。 PR1的规格为最大泄漏电流0.1uA、因此我们设计的 Rdiv 电流约为100倍。 这是否足够?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我将检查并重新回到这一点。

    此致  

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我已经回复了你的 FAE。 请联系 FAE。  

    此致

    Kunal Goel