Other Parts Discussed in Thread: LM5069
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5069 工具与软件:

这是我们的自构建输入浪涌电流抑制电路。 当它在 CC 模式(超过5A)下输出到电子负载或遇到短路时、MOSFET 会立即损坏。 您能解释一下原因吗? 您的 IC LM5069可以减轻这种风险吗?
我们的要求如下:
- 在 CC 模式下驱动电子负载时、MOSFET 不应出现故障。
- 如果在使用 CC 负载的正常操作期间触发输入电源保护(HICCUP)、MOSFET 应保持完好无损。
- MOSFET 应能够承受负载短路情况。
LM5069及其受控外设电路是否可以满足这些要求?