This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5861:模拟只调光?

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442415/lp5861-analog-only-dimming

器件型号:LP5861

工具与软件:

我想在噪声敏感型应用中使用 LP5861 (或类似芯片)。  是否可以配置 LP5861芯片 PWM 设置以使输出上没有开关而仅使用模拟调光选项?  数据表中未清楚说明 PWM 是可以禁用还是设置为100%。  一些其他混合调光芯片"100%"实际上= 99.9%、并且在 LED 线路上仍产生 PWM 开关噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    是的、LP5861可实现100% PWM 调光的模拟调光、从而 适应噪声敏感型应用。

    BR、Jared