This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:针对 J784S4采用单相的 LM5143

Guru**** 2505275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143, LMR38015, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433823/lm5143-lm5143-in-single-phase-for-j784s4

器件型号:LM5143
主题中讨论的其他器件: LMR38015LM5148

工具与软件:

您好、专家

我们希望根据建议的 PDN 对 J784S4使用 LM5143。 我们想使用单相 LM5143。

根据我们的曲线、功率要求为85W、即5V @ 17A。 另一个输出为12V @ 1.2A

这种配置是否可行?

此致

Raheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raheesh:

    5V/17A 和12V/1.2A 就可以了。 此处的最大输入电压是多少(因为这会设置 FET 额定电压、从而设置17A 时的功率损耗)?

    您可能还需要对17A 使用单通道控制器(例如 LM5148)、对1.2A 电源轨(例如 LMR38015)使用转换器 IC。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy

    感谢您的回答。 我有一个关于这一点的后续问题。

    最大输入电压为36V。  

    1.单相工作电流为17A 时是否存在任何 EMI 问题? 除了布局建议外、在布局中还需要特别注意什么?

    2.我们的电感值为1.5uH、440KHz、工作电压范围为10V 到36V? 这种行为合适吗?

    此致

    Raheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raheesh:

    您可以使用快速启动文件检查电感器值-目标为30-40%的纹波电流。 请看一下这款 EVM https://www.ti.com/tool/LM25137F-Q1-EVM5D3、它设置为5V 和3.3V OUT、每个20A、440kHz、1uH 电感器。

    在布局方面、应为高侧 FET 漏极(VIN)提供足够的散热。 根据需要使用 EMI 滤波器(请参阅此 EVM 和 LM5143 EVM 作为参考)。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Timothy

    通常、所有应用手册都提到应使 SW 节点尽可能小。 此外、低侧 MOSFET 漏极连接到 SW 节点、我们在整个层提供过孔、以防止温度升高、并连接到散热器。 这种情况下、SW 节点的面积会更大。

    如何在 SW 节点面积和热性能之间实现平衡。

    此致

    Raheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheesh

    在 SW 节点上安装过孔不是好主意、因为这意味着高 dv/dt 节点也会出现在 PCB 的另一侧。 最好为高侧 FET 漏极添加通孔、并让电感器为低侧 FET 散热。 请参阅数据表中的布局指南、并参阅 LM5143 EVM 布局。

    ——

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Timothy

    在查看布局建议时、有一条关于将 AGND 和 PGND 接地平面分离的备注。 然而、从 LM5143的角度来看、AGND 位于 IC 的南部、PGND 位于 IC 的北部。 它如何帮助实现独立的 AGND 和 PGND 接地平面。 PGND 的电流环路没有靠近 AGND 引脚的位置。

    谢谢

    Raheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raheesh:

    我们有一个 AGND 岛、可以使其不传导高频电源电流。 这是最佳布局实践、有助于减少模拟电路中的噪声和接地反弹。

    TIM