This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576HV:如何从-48V 电信电源轨获得或转换到+12V

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2576HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439645/lm2576hv-how-to-get-or-convert-to-12v-from--48v-telecom-power-supply-rail

器件型号:LM2576HV

工具与软件:

我想将电信设备的整流器输出中的-48V 转换为+12V 直流、我正在考虑使用以下原理图来实现此目的:

整流器控制器具有-48V DC 和+VE DC 汇流条、布局如下图所示:

如何从汇流条作为输入连接到 LM2576HV?

12V DC 将用于运行微控制器、传感器和布尔输出(+5V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    您需要一个升压转换器、而不是降压转换器。 我建议将您的问题发布到升压转换器组、因为此论坛是有关降压转换器的。  

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    如果没有其他问题、请点击"Resolved"以关闭该主题。 谢谢!