This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:原理图验证/问题

Guru**** 2530260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442214/lmg2100r044-schematic-validation-questions

器件型号:LMG2100R044

工具与软件:

尊敬的:

具有48V 15安培的 BLDC 电机控制、请您验证并评论该原理图:  

1) R15需要为0欧姆或 Nettie ?

2) C6 C7足够或需要更多的电容器?

3) HB 和 HS Direct 之间是否需要电容器(100 nF)(我在一些原理图上看到过它)?

4) C8和 C9是指接地?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. R15 可以是0欧姆或网带、AGND 和 PGND 在器件内部连接。 在器件外部、它们可以连接、但我们建议使器件附近的接地平面保持分离、从而防止 PGND 噪声影响 AGND。

    2. C6和 C7去耦电容取决于负载电流以及从电源到 LMG2100器件的寄生电感。 对于 LMG2100R044、这些值 不会太小而无法以开头、如果开关节点波形上的电压振铃过多、则可以在此处添加更多电容。

    将其放置在尽可能靠近器件的位置也很重要。 数据表中的图8-7给出了一个很好的示例。

    3. HB-HS 之间的电容器是自举电容器,在上面的原理图中放置该电容器的方式是正确的。 串联的电阻可控制压摆率。

    4. C8和 C9应参考 AGND。 C11和 C12也应以 AGND 为基准

    此致!

    Kyle Wolf