This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:BQ34Z100 + BQ76920 3S2P 配置的可行性

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ41Z50, BQ34Z100, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434156/bq34z100-r2-bq34z100-bq76920-feasibility-for-3s2p-configuration

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100、BQ76920 BQ40Z50和 BQ41Z50

工具与软件:

您好、TI 团队:

我想问、将 BQ34Z100 + BQ76920 (没有 MCU)用于3S2P 配置和外部 I2C 通信是否可行。 这种设置是否可行? 或者、是否还有其他任何解决方案可能更适合使用具有3S2P 配置的 I2C 通信?

我已使用 BQ40Z50和 BQ41Z50进行了评估、但这些使用了 SMBus 通信接口、这与我当前的设计要求不一致。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前正在研究这个问题、请允许我某个时间。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、应该可以一起使用 BQ34z100和 BQ76920。

    此致、

    Adrian