This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:VINDPM 运行

Guru**** 2528770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441245/bq25798-vindpm-operation

器件型号:BQ25798

工具与软件:

你好、Jeff

我们已与798合作几年、仍然对 VINDPM 的运行感到惊讶。  该变量需要自己的应用手册。  最近我们注意到、VINDOM 将被设定为比 Vbus 低几伏、并且如果 Vbus 下降至低于 VINDPM、就会发生一些奇怪的情况。  

当 Vbus 高于 VINDPM 时、ADC 上具有数百 mA Ibat 电流的指示快速充电(011)。  当电压降至 Vbus 上的 VINDPM 以下时、我们注意到电池充电电流降至零、但指示的快速充电状态保持在011、而状态 LED 仍亮起。  我认为、如果电池电流降至零、则表示没有充电状态。  未设置故障(我注意到的)。

另一个奇怪的 VINDPM 行为是使用 MPPT 进行试验。  我本来想通过调节 IINDPM 来设置输入电流限制、将 Vbus (太阳能电压)保持在 MPP 电压、但相反、我看到了控制 VINDPM 以将 Vbus 调节(调节)到 MPP 的功能。

数据表中是否对 VINDPM 操作进行了更好的描述?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    VINDPM 在我们的充电器中已使用了10多年。  从那以后、功能并没有发生真正的变化。  在通电达到低于开路电压的固定电压时、会在开关开始之前自动设置 VINDPM 阈值。  当输入电压下降到 VINDPM 阈值时、VINDPM 模拟反馈环路会钳制转换器占空比、以便充电器不会拉更多电流、使输入源崩溃。  环路基本上将输入电压调节至 VINDPM 阈值。  REG0x22和 REG0x1B 中有分别报告 VINDPM 的故障标志和状态位。  充电器状态机仍处于快速充电状态、正在等待事件(SYS 负载过高?) 因此 VINDPM 故障标志和状态会告诉您充电器未提供最大充电电流。

    最简单的 MPP 算法是分数开路电压调节、它使用 VINDPM 环路来调节输入电压。   在定期停止开关以获得开路电压后、充电会将 VINDPM 阈值设置为该开路电压的固定百分比。   

    几年前、TI.com 上可能有一些文档。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通过限流电源模拟我们的太阳能输入到 Vbus。  低于 VINDPM 不得允许模拟伺服进行跟踪、因此我们会获得0充电电流。  这是禁用 MPPT 时的情况。  如果启用、2分钟(或设置的任何内容)刷新间隔是否会恢复更当前的 VINDPM 值以保持充电过程正常运行?  在查看 MPPT 之前、我们定期将 VINDPM 设置为3.6V 的最小值、以防止其在云或其他电池板障碍物期间阻止太阳能电池板输出。

    当 Vbus 降至 VINDPM 以下时、我没有注意到故障标志。 我们将探讨如何在 MPPT 不会发生全向输出的情况下使用该事件来设置 VINDPM 的新值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    如果施加的电压< VINDPM 阈值、充电器基本上会关闭。   

    如果 V (BAT)< MINSYS 电压、则 EN_MPPT 位复位为0。  如果启用 EN_MPPT、充电器会定期复位 VINDPM =固定百分比 x 测得的开路电压。 如果面板太弱而无法提供> VIN_UVLO = 3.6V 并且不良源电流高达20mA、则充电器进入高阻态模式~10分钟、然后重试。  即使 EN_MPPT 位= 0、充电器也始终执行其正常 VINDPM 例程、即将 VINDPM 设置为低于测得的输入电压的固定电压(例如、对于低电压为0.7V)。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这证实了我们的观察结果。  我希望对该器件禁用 VINDPM。 相反、我们通常将 VINDPM 设置为3.6V。  VINDPM 采样似乎有斜率要求。 缓慢上升的 Vbus 将设置低 VINDPM、其中快速上升至高电压会将 VINDPM 设置为比 Vbus 低几伏。  对于太阳能应用、我们可以看到缓慢(云)和快速(流动的树叶)转变。   

    使用 MPPT 在编程间隔内执行 VINDPM 校正可能会消除向 VINDPM 持续发送低电压的要求。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    您不是希望能够禁用自动 VINDPM 的第一个客户。  MPPT 应该可以帮助实现这一点。

    此致、

    Jeff