This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:充分驱动并联 FET 的 REGSRC 电容器大小

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442384/bq76920-regsrc-capacitor-size-to-adequately-drive-parallel-fets

器件型号:BQ76920

工具与软件:

我是否可以将 REGSRC 引脚上的电容器和 VSS 视为启用 FET 的自举电容器? 现在、我看到 REGSRC 到 VSS 之间的电容为1uF 和4.7uF。 目前、我的设计有10个并联的 CFETS 和10个并联的 DFET (并非全部在随附的图像中显示)。  CFETS 由建议的 PFET 电路驱动、而 DFET 由外部驱动器驱动。 使用的 FET 的 Qg 为81nC。 因此、CHG 和 DCHG 的总栅极电荷为810nC、总共为1620nC。  

我知道通常情况下、用于驱动 Qg 的电荷源应该至少比总 FET 大10倍。

  • 我是否应该增加 REGSRC 到 VSS 之间的电容器来解决组合栅极电容?
    • 我是否需要考虑组合(CFET 和 DFET)栅极电容、或者由于 DCHG FET 是从外部驱动的、因此我只需要关注 CHG FET 的总栅极电容。
  • 为了改进下面所示的 FET 电路、我还可以做些什么吗?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    则可以增加 REGSRC 电容。 DFET 看起来并不重要、因为它们不是由器件驱动。  

    我建议您为每个并联 FET 添加单独的栅极电阻。 可以是10欧姆至100欧姆的小电阻。

    这样做的原因是为了确保并联的 FET 不会出现寄生振荡

    此致、

    Luis Hernandez Salomon