This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:我想使用此器件作为系统的源

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442042/tps25750-wanted-to-use-this-device-as-source-to-system

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TPS25730

工具与软件:

您好!

我想使用 TPS25750D 作为系统的电源、所需的输入为12V/3A。 连接原理图以查看参考 请对其进行验证并在 PPHV 电源上提供有效的输入、该电源具有优先级且 VBUS IN 电源想要使用此器件作为源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!  

    感谢您联系我们!

    TPS25750不推荐用于新设计。 TPS25730 非常适合上述桶形插孔替换应用。 TPS25730是使用电阻器引脚 Strap 配置来设置的、无需外部 EEPROM、外部微控制器或任何类型的固件开发。  

    对于 TPS25750的引脚对引脚替换器件、我建议查看 TPS25751。 请参阅以下 常见问题解答。 

    此致、  

    Aya Khedr