This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62595:UVLO <输入电压<输出电压:直通?

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62A06, TPS62A04B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442395/tlv62595-uvlo-input-voltage-output-voltage-pass-through

器件型号:TLV62595
主题中讨论的其他器件:TPS62A06TPS62A04B

工具与软件:

当直流/直流降压转换器输入电压大于 UVLO 阈值但小于目标输出电压时、会发生什么情况?  输入电压是否只是在未调节的情况下传递到输出端?  这将是我正在从事的设计所需的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、是这样。  IC 将处于100%模式。  此外、EN 必须为高电平。

    我们还有较新的 TPS62A06和 TPS62A04B、它们尺寸更小、由于 Rdson 更低、在100%模式下可提供较低的压降。

    谢谢!

    Chris