This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:输出电压纹波

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439282/ucc28951-q1-output-voltage-ripple

器件型号:UCC28951-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC28951UCC28950

工具与软件:

你好、Mike、

1.原理图相同、未做任何更改。 Im 使用带匀场电感器的钳位二极管。 这是与您关闭的上一个帖子相关的消息。

2.输出电压纹波,有一些问题。 负载越小、纹波越多、负载或满载则纹波越小。

绿色:输出电压

蓝色:初级电流

紫色:同步门之一

A. 19A 负载

在切换时会出现更多纹波。

b. 42A 负载

开关转换时的纹波更小

. 是仅由于 dv/dt、还是由于开关时间转换与固定延迟不匹配? 可以采取哪些措施来减少这种情况? 这里是否有占空比相关性??

3、另外我想了解一下固定延时、ZVS 和匀场电感之间的共关系。 最初、我将延迟调整为810VDC。

现在在最大输入电压: 975VDC,我可以看到变压器波形,它也不是正确的梯形。 每个充电边沿都再次变得非常尖锐。 我知道我需要调整延迟。

截至目前、对于输入电压:810VDC、当前值:  

DELAB DELCD    DELEF:8.2K

Llkg +垫片电感器:22.6uH + 33uH

添加匀场电感器和调整延迟、我无法关联。 我想逐步了解何时应调节延迟、何时应引入匀场电感器等。 基于目前的波形 Vin : 975VDC,请建议行动项目和解释的理论发生了什么增加匀场电感器和调整延迟。  

4、另外我想了解基于上一篇文章,您建议减少匀场电感。  添加匀场电感器和调整延迟、我无法关联。 您可以在波形中直观地分析什么、然后说、让我们现在调整延迟、或者让我们添加或减少匀场电感。  

5. w.r.t 上一篇文章,你解释了在续流期间的反射电流战斗。 为了更好地理解、请在当前方向上详细说明这一点。

6. FET 的额定电压为650V。 我是否仍需要 RCD 钳位?? VDS 尖峰会反映在初级侧还是其他任何地方? 请提出建议。 在975时、我将得到大约100V 的尖峰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的陈述不正确。  此问题与您之前发表的关于初级侧电流感应信号的文章无关。  这似乎是输出纹波电压。

    是这样吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!  

    如果您在没有任何结论的情况下关闭该帖子、则会导致更多困惑。

    是的、这篇文章涉及纹波电压。 突出显示了您的答案中的一些不同要点。 正在等待您的回复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    陈述您的第一个陈述:

    e2e 上的问题回答完毕后、帖子将关闭、如果您有新问题、则必须发布新主题。

    这有助于使 e2e 能够供需要帮助和指导的其他工程师进行搜索。   

    您正在不断地对 O.K.设计进行实验、发现需要重新发布到 e2e 的新问题和难题。

    我们鼓励这类活动。   

    我回顾了我去年为您提供支持的工作。  我们早在2月的 e2e 社区就开始帮助您进行设计、帮助 您解决许多问题、直至达到可以投入使用的原型设计的地步。  因此、我们帮助您解决了许多问题。  因此、我认为您的说法不正确。

    e2e 旨在帮助工程师进行设计、并尝试回答他们的任何问题。  这并不是为了跟踪工程师的设计才能完成。  因此、在 e2e 的这种性质下、当帖子已尽力得到解答时、它将关闭。   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    感谢您的所有帮助。 我不否认你的指导和帮助。 当我说不关闭的文章没有结论,这只是我渴望了解的事情和抓住知识银行你的人,这是纯粹的意图. 我也理解您的观点。

    您能帮我解答2点到6点的问题吗? 我在理解它们方面有一些困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于输出纹波电压中的 Q2、输出上的这种振铃可能是输出整流器上的振铃。  如果是这种情况、您可以在输出整流器上使用缓冲器来降低电流消耗。

    我还有另外一条评论。  您是否满足该输出纹波电压?  我会在 示波器探头周围使用共模扼流圈仔细检查这个尖端和接地筒。  请参阅下面的测试设置、其中显示了如何测量输出纹波电压。  

    对于6、如果 SR FET 的电压不超过额定电压、您可能不需要 RCD 钳位。  不过、 为了降低 EMI、您可能需要始终使用 RCD 钳位。

    对于变压器、变压器绕组中的任何电流都将反映在变压器上。  这也可能导致 EMI 出现问题。  我仍然建议使用 RCD 钳位。

    我今天没有时间、但稍后会尝试处理3到5。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题3、从帖子开始时开始:

    3、另外我想了解一下固定延时、ZVS 和匀场电感之间的共关系。 最初、我将延迟调整为810VDC。

    现在在最大输入电压: 975VDC,我可以看到变压器波形,它也不是正确的梯形。 每个充电边沿都再次变得非常尖锐。 我知道我需要调整延迟。

    截至目前、对于输入电压:810VDC、当前值:  

    DELAB DELCD    DELEF:8.2K

    Llkg +垫片电感器:22.6uH + 33uH

    添加匀场电感器和调整延迟、我无法关联。 我想逐步了解何时应调节延迟、何时应引入匀场电感器等。 基于目前的波形 Vin : 975VDC,请建议行动项目和解释的理论发生了什么增加匀场电感器和调整延迟。  

    备注:

    开关节点处的谐振环频率(fr)基于(漏感(Llk)+匀场电感(Ls)和开关节点电容(CSW)以及这些元件的电抗。  

    FR=1/(2*3.14*)(( Ls + Llk)*CSW)^0.5)

    请注意、应用说明  2*CSW 是对 Coss 的粗略估计。  它还建议您对延迟进行微调。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    在您的设计中、只要磁性元件不饱和、您就可以实际测量 CSW。  您需要在10%负载下加载设计并测量振铃频率、然后将信息输入上面的公式并求解 CSW。

    设置匀场电感器基于能量存储来实现 ZVS。

    您可以使用以下公式(IP 是初级峰值电流、VSW 是开关上的电压)来计算实现 ZVS 所需的能量。  以在能量方程中求解 Ls。  如果值为负、则不需要它。

    E=(1/2)*(VSW+LLK)*IP Ls^ 2=(1/2)*(CSW)*VSW__LW_AT__^2.

    当一切都完成时、您将开启延迟设置为 FR 周期的1/4。

    TABSET = TCDSET = 1/(4*fr)

    请注意、已更新 TABSET 和 TCDSET 的公式。  有关更新公式、请转到数据表。

    另一方面、您很可能必须根据设计中使用的驱动器或栅极驱动变压器的延迟来调整开通延迟。

    我必须去做其他事情,并将回到问题4和5当我有机会.

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题4:

    4、另外我想了解基于上一篇文章,您建议减少匀场电感。  添加匀场电感器和调整延迟、我无法关联。 您可以在波形中直观地分析什么、然后说、让我们现在调整延迟、或者让我们添加或减少匀场电感。  

    您根据节能和变压器峰值初级电流(IP)设置 Ls 以实现 ZVS。  因此、您可能必须根据 IP 和 CSW 来调整 Ls 的上升和下降。

    E=(1/2)*(VSW+LLK)*IP Ls^ 2=(1/2)*(CSW)*VSW__LW_AT__^2.

     

    我必须去做其他事情,并将回到问题5当我有机会.

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题5.

    5. w.r.t 上一篇文章,你解释了在续流期间的反射电流战斗。 为了更好地理解、请在当前方向上详细说明这一点。

    有用的变压器关系、有助于了解反射输出电流(Iout)到初级电流(Iprimary)的转换。

    Vprimary/Vout = N1/N2 = Iout/Ibprimary

    您还应考虑电感器电流(ILout)的变化。

    Vprimary/Vout = N1/N2 =(Iout+ILout)/Ibprimary

    Iprimary =(N2/N1)*(Iout+ILout)

    我将尝试用下面的图形更好地解释这一点。

    在续流期间、当两个 SR 同时导通且 QA 和 QC 对导通、或 QB 和 QD 对同时导通时、仍会有电流流流过变压器的初级侧和次级侧。

    续流结束时、电流将为1。  该电流位于匀场电感器中、FET QA 和 QC 将导通或 QB 和 QD。  电压为2时、转换器需要将能量传输到次级、以保持输出电压并向输出端供电。  FET QA 和 QD 或 QB 和 QC 将同时导通。  在2时、变压器电流极性必须与续流期间的极性不同。 这是我所讨论的必须克服的电流。   电流大小相同、但方向相反。  我希望下图能为您更详细地解释这一点。

    我有一个建议给你。  如果您没有 UCC28950/UCC28951评估模块、我可以订购它进行评估。  您可以将设计和设计性能与您的进行比较。   通过以下链接可访问评估模块。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluub02

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、