This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:启动时序问题

Guru**** 2515115 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440092/tps3808-startup-timing-question

器件型号:TPS3808

工具与软件:

您好!

我是负责 TI 产品的经销商的 FAE。
我收到了我的一位客户的以下询问。
连接如图1所示、MR 和 SENSE 信号将由单独系统生成的信号+3.3V_1控制。
我正在考虑一个如图2所示的电路、其中单独的系统+3.3V_1在向 VDD 施加+3.3V 之前上升。
(问题)
该器件能否正常运行而不会出现任何上电时序问题?
此外、是否存在器件发生故障的风险?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    上电序列不应成为问题、因为 MR 和 SENSE 引脚不依赖于 VDD。 不应有任何失败风险。 不过、我有几条评论。

    • MR 引脚上的10k 上拉电阻器不是必需的、因为 MR 在内部由90k 电阻器上拉。  
    • 复位时的总上拉阻抗是大于还是等于10k?
    • 客户可以切换到 TPS3808EG01 TPS3808EG01DBVR 吗 ? 这是 TPS3808的最新版本、是一款具有更高精度和更低 Iq 的 P2P 嵌入式器件。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    根据您的意见、我的客户联系我说他会在打开时使用 MR 销。
    因此、为确保这一点、我的客户希望确认以下几点:
    如果在未提供 VDD 时向 SENSE 引脚施加电压、这是否会导致器件损坏(例如闩锁)并导致器件损坏和停止工作?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果在未提供 VDD 时对 SENSE 引脚施加电压、这是否会导致器件损坏(如闩锁)并导致器件损坏及停止工作?

    只要施加到 SENSE 引脚的电压在该引脚的容差范围内、就不会发生损坏。

    Jesse