This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25990:TPS25990热评估

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441591/tps25990-tps25990-thermal-evaluation

器件型号:TPS25990

工具与软件:

尊敬的 Expert:

在开关应用中、机箱内部的环境温度可高达60°C。 在这种情况下、建议的最大 RMS 电流是多少? 使用 RθJA = 19.9°C/W 进行评估是否合理? 是否有任何建议的循证评估方法?

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    我们必须确保结温低于125°C。 假设 Rqja 为20并且 Rdson 为1 m Ω,我认为高达55A 应该没有问题。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Kunal、

    您似乎建议使用  RθJA = 19.9°C/W 进行热评估、对吗? 当最大 RDS、ON = 1.4mohms 时、最大电流为48.3A。

    此致
    海亮

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设为19.9。 但也将取决于客户的电路板布局。 您刚刚评分是48.3A。