This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:SoC 在放电时从100%下降到0%

Guru**** 2514135 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440926/bq34z100-g1-soc-drops-from-100-to-0-when-discharge

器件型号:BQ34Z100-G1
Thread 中讨论的其他器件:GPCRB

工具与软件:

尊敬的专家

学习周期结束后、客户发现正常25℃ 环境温度 SOC 的放电正常、但当处于0℃ 环境温度 SOC 时、SOC 将跳 变为0。

下面是客户的 gpc 和日志文件。电池是

e2e.ti.com/.../3681.RD_2D00_LF100LA_2D00_S01_2D00_LF-_0A30_LF100LA_A74EC154C4893C68664E0B302D00_B_48722800_1_2900_.pdfe2e.ti.com/.../5810.old.gg.csve2e.ti.com/.../0_0321_10A-discharger-.xlsx