This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A28:内部 LDO (VCC 引脚)和使能引脚检查

Guru**** 2570075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440676/tps548a28-internal-ldo-vcc-pin-and-enable-pin-checking

器件型号:TPS548A28

工具与软件:

你(们)好

我很好奇 内部 LDO (VCC 引脚)是否由 enabl 引脚触发?

 启用 为低电平是否会导致 PGOOD"钳位" ? 因为即使 VIN 已通电、Vcc 也未启用。

对于任何其他降压解决方案(如 TPS548A28)、内部 LDO (Vcc) 是通过使能引脚触发的、并  通过 PG 钳位功能设置使能低原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitry:  

    是的、内部 LDO (VCC)由 EN 引脚触发。   数据表第14页显示了启动过程。  

    如果使用内部 VCC、低电平使 PG 仅变为低电平0V。  

    当 EN 为低电平时、其他降压器件也将具有 PG 变为低电平。

    此致!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果使用内部 VCC、低电平使 PG 仅变为低电平0V。  

    --> 我的设计正在使用内部 VCC ,在启用低状态期间, PG 处于 clmap 状态。

       我是谁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitry:  

    当使用内部 VCC 将 EN 设为低电平时、PG 将变为低电平  

    C1为 VIN、C3为 EN、C4为 PG。  

    此致!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    我担心的是通电状态

    VIN 已通电、使能引脚从低电平变为高电平。

    使能变为高电平之前的 PG 引脚状态是什么。 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitry:  

    在 EN 变为高电平前、PG 为低电平。  

    此致!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在波形上没有看到 PG 钳位电压。

    此波形和 DS PG 钳位电压之间的测试条件有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitry:  

    当 VCC 上存在电压时、会出现 PG 钳位电压。  

    使用外部 VCC 时的波形看起来是这样的、因为它是高电平、因此 PG 被钳位。 一旦 EN 为高电平、器件就不会立即具有 Vout、因此 PG 会被拉低。 一旦 Vout 达到阈值、PG 就会被拉高。  

    如果 PG 使用内部 VCC、则在 EN 为高电平之前 VCC 上没有电压、从而导致 VCC 启动。 VCC 启动后、会钳制 PG。  

    EN 为高电平且 PG 被钳位后、Vout 开始斜升、PG 被拉至低电平。 一旦 Vout 超过阈值、PG 就会变为高电平。  

    此致!

    Ryan