This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442473/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952

工具与软件:

从默认值(首次使用时)传输到完全访问模式并通过 I2C 进行控制。

SI :以下步骤是否正确?

通过 I2C 写入 BQ

1.) SB、0x10、ACK、0x14、ACK 0x04、ACK、SP

等待时间不超过5秒

2.) SB、0x10、ACK、0x62、ACK 0x03、ACK、SP

现在、BQ 76952应处于 UNSEALED 模式

3.) SB、0x10、ACK、0xFF、ACK 0xFF、ACK、SP

等待时间不超过5秒

4.) SB、0x10、ACK、0xFF、ACK 0xFF、ACK、SP

我的假设是否正常?

我可以直接运行命令和推荐

对于某些功能、我需要完全访问模式

非常感谢您的支持

 

SB= Startbit

SP =停止位

确认来自 BQ76952的 ACK

解封 Key1 = 0x0414

解封 Key2= 0x0362

完全访问密钥1 = 0xFFFF

完全访问 Key2=0xFFFF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Willi、您好!

    总体而言、这看起来是正确的、但您需要连续将密钥发送到0x3E 和0x3F。 之前发布的这篇论坛帖子可能有助于展示更好的图片: 链接
    ‘3.3写入"Enabled Protections A" BQ769x2软件指南中 还提供了写入地址的示例。

    从 SEALED 更改为 UNSEALED 后、我会进行检查 0x12电池状态()[SEC1、SEC0] 以确保器件正确接收到密钥。 中进一步提到了这一点 第8节设备安全 找到此培训系列的所有内容。

    此致、
    Alexis