This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:ESD 保护

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438538/bq76952-esd-protection

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

 我们使用低侧开关。

文档编号:将低侧 FET 与 BQ76952电池监测器系列结合使用

图 编号:6-2

请针对 E1建议以下有关 PCB 的几点:  

1.履带宽度

2.衬垫尺寸和间隙

上述布置适用于+/- 8KV ESD 测试。

请建议使用45V ESD 双向二极管、其直流击穿电压为45V 至50V。

谢谢  

Rahul Sharma

上海立讯电力股份有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    关于 PCB、应遵循本 ESD 保护布局指南。 我们没有精确的线迹宽度、焊盘尺寸和间隙值、因为它们也非常依赖于用户自身的限制。 通常、引线/焊盘越厚、ESD 就越好。 还建议使用最小的 ESD 元件阻抗。  

    我们的 BQ76952 EVM 设计文件也可用作参考。 我们对 ESD 双向二极管没有任何个人建议;但是、您可以使用我们为 EVM 选择的二极管。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    这是参考 TI 文档 BQ76952EVM。

    请帮助我们解释以下内容。

    考虑到 ESD 保护、在数据线上使用 TVS 二极管、但不用于电力线。

    原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    我不确定您从哪里获得这张图像。 图中显示的 AFE 不是我们的器件。 您能否分享您为找到此内容而遵循的参考文档链接?

    为了在电源线中实现 ESD 保护(可能是您指的是电池输入)、具体取决于用户的应用和关注点。 我们的器件在引脚上具有内部 ESD 保护、允许引脚具有85V 的最大额定电压。 如所示 图1-19. 图1-20. 应用手册的说明。

    使用外部电芯平衡的用户也会以不同的方式对其进行配置、如所示 第2.2节采用 N 沟道 FET 的外部电池平衡电路设计 电池平衡 应用手册的第八部分。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    参考文档链接: BQ76952EVM 用户指南(修订版 A)

    考虑到 ESD 保护、在图 5-12、但未在图 5-11.

    原因是什么?

    谢谢  

    Rahul Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    感谢您澄清您还参考了哪些数字和参考文档。 对于 EVM、FET 上具有 ESD 电容器和火花塞以及 ESD 电容器形式的 ESD 保护。 如果您也愿意、也可以使用 TVS 二极管、但设计该 EVM 的人员却决定不使用。

    此致、
    Alexis