工具与软件:
您好!
我在 设计中使用 TPS53355器件、自动跳跃和强制 CCM 模式之间的主要区别是什么? 哪种模式更好?
此致、
Balkis
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Balkis、
自动跳跃模式和 FCCM 模式的主要区别在于轻负载下的开关频率。 FCCM 模式意味着降压转换器可在轻负载和重负载期间保持恒定的开关频率。 跳跃模式也称为 DCM 模式、可降低轻负载时的开关频率、从而有效降低转换器中的开关损耗、进而提高轻负载时的效率。 例如、当您在自动跳跃模式下在示波器上查看 SW 波形时、您可以看到在较轻负载下、开关频率是不一致的、因为它会产生脉冲并从正常开关频率下降。 这有助于提高轻负载时的效率。 FCCM 模式始终保持一致的开关频率。 两种模式都运行良好、一种模式不一定比另一种模式更好。 这取决于您的应用要求和条件是什么。 如果您的输出电流要求较低、则跳跃模式是更好的使用模式。 如果需要恒定的连续固定开关频率、FCCM 会更合适。 我们的许多器件能够同时使用这两种模式。
下面是 TPS53355在左列 FCCM 和右列 Skip Mode (跳过模式)两种模式之间的效率数据:
下面是开关频率数据与输出电流间的关系:
有关更多数据、请参见 TPS53355数据表。
希望这对您有所帮助。 如果这有助于回答您的问题、请不要忘记点击"我的问题已解决"
谢谢!
Calan