This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:COV 上的电池组电压增加

Guru**** 2606625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442467/bq76952-stack-voltage-increases-on-cov

器件型号:BQ76952

工具与软件:

这是没有任何 COV 错误时的电池组和电池组电压。 BQ 芯片处于自主模式。

当出现电芯过压错误时、CHG 引脚会显示它已被禁用、但电池组电压比电池组电压高2伏。

发生 COV 时、电池组电压应小于电池组电压、但为什么电池组电压高于电池组电压? 我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ananya、您好!

    触发过压时、CHG FET 会关闭、通常会在 MOSFET 的体二极管上出现压降。 该压降可在 MOSFET 数据表中找到、但通常约为0.6V。 这意味着 Stack Voltage 预计大于 PACK+。 2V 似乎在较大方面。 您能否向 DMM 核实电池组电压和电池组电压是否 也测量了这些值?

    此外、您是否还校准了 Stack Voltage 和 Pack Voltage? 否则、 BQ769x2校准和 OTP 编程指南 可能会很有用。

    此致、
    Alexis