This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:电感啸声问题

Guru**** 2815205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442287/bq24600-inductance-whistling-problems

器件型号:bq24600

工具与软件:

、显示屏 Vin=15V@4.8A、I set I_Charger=5.2A。当我插入12V 电池时、电感器开始鸣笛 μ s

我的 SCH:

我的 PCB:

Q1栅极波形:

Q2栅极 波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我插入12V 电池时、电感器开始举报

    您所使用的电感器的器件型号是多少?

    在充电电流较低时是否会出现此问题?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感器 PN:APH0630T3R3M、  如果充电  电流在1A 以内、似乎听不到哨声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是选择电感器的计算公式:

     由于 ISAT 电流较高且 DCR 较低、因此建议使用 IHLP5050FDER3R3MA1。

    此致、

    Christian。