This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-Q1:50QDRGR

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951, LP2951-N, LP2951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441076/lp2951-q1-50qdrgr

器件型号:LP2951-Q1
主题中讨论的其他器件:LP2951LP2951-N

工具与软件:

如何识别和区分 LP2951的新旧元件?

以及该组件是新(新芯片)还是旧(旧芯片) LP2951-50QDRGRQ1

LP2951 - N (新旧)

谢谢 Tomer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomer:

    如果您使用可订购的 LP2951-50QDRGRQ1、则无法区分旧芯片材料还是新芯片材料的发货/接收。 但是、如果您只希望收到300mm 材料、可以使用 OPN  LP2951-50QDRGRM3Q1、该部件很快就会在网上上线。

    LP2951-50QDRGRQ1和 LP2951-50QDRGRM3Q1均符合汽车级 LP2951-Q1标准。 LP2951-N 是一个单独的工业级 GPN、它具有另一组与其相关的 OPN。 如果您在寻找特定的 OPN、请告诉我、我可以帮助您找到正确的方向。

    此致、
    Kelsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很乐意提供帮助!