This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212EVM:在 FPD-LINK III 电源之间切换

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442481/hd3ss3212evm-switching-betweeen-fpd-link-iii-sources

器件型号:HD3SS3212EVM
主题中讨论的其他器件:HD3SS3212

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师您好! 我购买了 HD3SS3212-EVM、希望 能够测试两个 DS90UB949-EVM 源(HD3SS3212-EVM 上的端口 B 和 C )和 一个 DS90UB948设计器(HD3SS3212-EVM 上的端口 A)之间的切换。 DS90UB949 EVM 套件包含 STP HSD 连接器和 SMA 连接器。 但是、我们的测试显示器中嵌入了948设计器、并且只有一个 STP HSD 连接器。 几个问题:


1) 1)首选使用 HSD 连接器、但 HSD 电缆和 STP HSD 连接器的额定电阻为100欧姆。  HD3SS3212-EVM 上的 SMP 连接器为50欧姆。 如果我要将 HSD 电缆与 SMP 连接器拼接、 由于阻抗不匹配、它将不起作用。 我通过实际操作测试了这一理论、但没想到幸运。

2) 2)我可以在949 EVM 上使用 SMA 连接器、成功路由到 HD3SS3212 EVM 上的 B 和 C 通道、但我不知道如何将 A 通道路由到948设计器、其中仅包含 STP HSD 连接器。  

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您能不能演示一下它们是如何布置的、比如通过方框图? 这些信号是差分信号还是单端信号? 这些 SMA 的布线为50欧姆单端 信号、但通过该多路复用器的信号通常可以是差分信号、通常为90欧姆差分信号进行布线。 如果您想将此多路复用器用于这样的差动信号、只要处于数据表规格范围内、我就看不出它不能运行的任何原因。

    [报价 userid="625964" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442481/hd3ss3212evm-switching-betweeen-fpd-link-iii-sources 2)我可以使用949 EVM 上的 SMA 连接器成功路由至 HD3SS3212 EVM 上的 B 和 C 通道、但我不知道如何将 A 通道路由至仅包含 STP HSD 连接器的948设计器。  [报价]

    我不能说我们的团队在我们自己的设计中使用此连接器方面有很多经验、因为我们通常坚持使用 SMA/SMP。 最好联系 FPD-link 团队、看看他们是否有关于使用 STP HSD 连接器进行路由的任何建议。 您究竟遇到了什么问题?

    谢谢!

    Ryan