This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:Fusion Digital Power Designer 工具无法识别相位

Guru**** 2534620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429249/tps53679-phases-cannot-be-recognized-by-fusion-digital-power-designer-tool

器件型号:TPS53679

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户目前使用 TI Fusion Digital Power Designer (7.10.1版)来测试 TPS53679。 他们发现该工具仅识别1个相位(3个相位正常)。 无法调整寄存器 MFR_SPECIFIC_20 (NUM_PHASE)。 该工具的 pic 如下所示:

为什么会这样?

BR、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    当 TPS53679最初上电且尚未为任一通道启用电源转换时、MFR_SPECIFIC_20将读取00h、这是一个相位。 启用任一通道后、它将读取较低的值、硬件中的最大可用相位数或 MFR_SPECIFIC_20的最后一个编程值。

    请先尝试打开导轨。 然后、您应该能够更改 MFR_SPECIFIC_20中的相位数。

    请注意、这不会存储到 NVM 中、因此您每次开启器件时都必须执行此操作。  

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maha:

    感谢您的回复!

    我的客户 对"请先尝试打开导轨"感到困惑。 如何打开电源轨?

    BR、

    月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    在 Fusion 的"Monitor"选项卡下、请确保"On/Off Config"为"On Mode:Operation Only"。 然后、在操作下、按 ON。 我附上了显示如何操作的屏幕截图。

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maha:

    它似乎不起作用... 下一步我们应该做什么?

    BR、

    月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    这是在更改了 MFR_SPECIFIC_20中的相位数后发生的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    只是确认一下、是否有一些 TPS53679控制器正常工作?

    如果是这样、使用错误的控制器时可能会出现写入硬件的问题。 尝试从正常控制器导出配置并将其导入到错误的控制器、然后查看问题是否仍然存在。

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maha:

    他们尝试了这种方法、但无法解决问题。 您有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一种现象 与这个问题类似:  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264886/tps53679-device-not-detecting-on-pmbus-and-incorrect-vref/4794938?focus=true;

    问题是否与无法识别整个相位的芯片有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    另一个 E2E 问题是始终未检测到控制器、这是由于 ASKIP 已通过电路板上的电阻器连接到5V。 如果出现此问题、那么会像您描述的那样、跟踪电路板、而不是控制器。 因此、该问题无关紧要。  

    您能否检查相位的 PWM、看看它们是否实际正在进行调节? GUI 可能无法正常工作。 另外、请发送您的配置文件以便我查看。

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Maha、

    请检查配置文件: e2e.ti.com/.../TPS53679-4.0-Address-96-PMBus-Programr-Script.csv

    请检查下面的波形:

    BR、

    月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    除了 VSW 上有一些振铃(这可能是由测量噪声导致的)外、波形看起来没有问题。 我希望您可以对带有坏控制器的每个相位发送 PWM 和 CSP 的波形、以查看它们是否在工作。 另外、请以.xml 文件形式发送您的配置。

    此外、请检查不良电路板的引脚搭接。 您的坏板可能找不到相位、因为它在硬件上配置不正确。 如果您需要4相、ACSP1-4应连接到各自的 IOUT、ACSP5与3.3V、ACSP6应断开连接或也断开与3.3V。

    谢谢!

    Maha