This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:帮助! 选择了错误的器件

Guru**** 2927970 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63900, INA219, BQ25180, BQ25190, BQ25629, BQ25628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442373/bq25180-help-wrong-part-chosen

器件型号:BQ25180
主题中讨论的其他器件:INA219、、 BQ25190、TPS63900、 BQ25629、BQ25628

工具与软件:

如需器件选择方面的帮助、

我希望找到一款具有以下特性和功能的合适 IC。

USB 输入

适用于为 单个4.2V 电池充电

支持 I2C  

1A 峰值充电

温度控制不是问题  

低 Iq -但无关紧要、因为它只应在 VIN 下处于活动状态。  

**监控充电电压和充电电流。**

理想情况下大于6V 的输入支持

如果它有内置降压转换器、理想情况下大于800mA

我没有仔细阅读数据表、因此选择了一个实际上并不测量充电电流或电压的 BQ25180、我宁愿使用单个具有此功能的 IC、而不是尝试集成 INA219或类似的额外元件。 根据我所能知道的信息、25180仅显示配置的内容。 尽管它显示过电荷的警报、但我认为这种情况很奇怪、因为我认为它可以检测到电压??

别让我弄错25180了、它执行了指定的操作、不过、我希望通过 i2c 从其中获取充电数据。

我正在使用 MAX17048作为测量仪表、但对该功能也不满意。  
封装格式并不是真正的问题、但是能够在两层电路板上使用的器件更好。  

TI 是否有这样的 IC 可以满足上述要求-帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    我推荐 BQ25190: https://www.ti.com/product/BQ25190

    以下是 BQ25190的一些主要特性:

    • 3V 至18V 输入电压工作范围
    • 1A 电源路径线性电池充电器
    • I2C 受控
    • 超低静态电流模式
    • 集成:
      • 余量
      • 降压/升压转换器
      • 昂贵
    • 12位 ADC 可监控:
      • 输入电流
      • BATFET 电流
      • 输入电压
      • 电池电压
      • 电池温度
      • 外部电压信号

    如果您有任何问题、请告诉我这是否适用于您的应用。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这当然看起来是器件、但是 jlcpcb / lcsc 中似乎不存在库存、我也无法焊接类似的东西。

    任何其他封装?  

    IM 目前将 TPS63900用作降压/升压转换器、因此在 IC 上这样做并不是必需的、但内置电量监测计肯定很有用。

    我怀疑我是否能够使用包含 BQ25190的2层电路板?  

     我是否可以回顾任何示例原理图

    或任何其他提供类似功能的替代 IC。  

    感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    您是对的- 在2层电路板上进行 DSBGA 封装布线是困难的。

    我建议 考虑使用 BQ25628或 BQ25629、具体取决于您的应用是否需要进行 USB 电池充电规范1.2 (BC1.2)检测。 这两个 器件都支持标准模式 I2C 时钟频率。

    BQ25628: I²C 升压模式和 ADC 的 I ² C 控制型18V 最大输入2A 单节电池充电器

    BQ25629: 具有 USB 检测和 ADC 的 I²C Ω 控制型18V 最大输入2A 单节电池充电器

     如果您有任何问题、请随时联系我们。

    此致、

    Alec Lehman