This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410-Q1:计算工具- SLURAZ6

Guru**** 2592550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442405/lmr50410-q1-calculation-tool---sluraz6

器件型号:LMR50410-Q1

工具与软件:

您好、我正在 尝试 对  LMR50410-Q1 PN 使用 SLURAZ6计算工具、 组件页面上提供了该工具。 但是、当我更改 任何条目(黄色单元格)时会出现以下错误:  

翻译:"运行时错误"1004":无法获取 WorksheetFunction 类的 IMDIV 属性。"、

我需要该计算器才能查看波特图。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、抱歉出现此问题。

    尝试将其另存为旧格式的 Excel。 似乎存在兼容性问题。

    将其另存为.xls 解决了我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、元帅!  这对我来说不起作用! 出现同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、那是奇数。 对我来说很有用。 可能尝试保存、然后再次打开。 如果不明白、可能就需要依赖 webench 进行原理图设计。

    希望这没问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、使用 webench 是不够的 、因为我要使用前馈电容器、我无法将其添加到 webench 中。

    但是、计算器工具的问题与使用 "、" 来分离 复数的实部和虚部有关。 我的 Excel 将其用作十进制标记、 这就是出现此问题的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解。

    感谢您发送编修。  以前没有听说过这个问题、所以如果其他人遇到同样的问题、我会记住它。

    很抱歉出现问题。 希望您现在走对了。