This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:IC 停止工作 ASAS 我停止 BLDC 电机、是否需要自旋?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441107/bq24616-ic-stop-working-asas-i-stop-the-bldc-motor-need-spports

器件型号:BQ24616

工具与软件:

您好!

我在停止设备时遇到了一个问题。

-首先,我想介绍我的项目,一个电池(3单元12.6V),一个电机(8000rpm~30000rpm ), maxmom 60W,使用一个100W(20V/5A, I_charge 为1.5A)用于为电池充电的 PD 适配器。

-什么是我的麻烦,当设备运行在8000rpm~30000rpm 充电,它正常工作,但如果我按下停止按钮和停止设备(停止电机),当 ASAS 电机停止时, BQ24616将停止工作。 IAM 不知道 IC 进入未知模式的原因、但如果我拔出 PD 适配器并重新插入、充电将再次正常工作。

由于停止电机时会出现较高的反电动势、 我不确定该 EMF 是否会影响 B24616或其他原因。

在这种情况下、您能给我一些建议或分析吗?

例如、在此条件下、它进入了什么模式。 如何解决等

谢谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    您能否提供原理图?

    发生该行为时、您是否看到状态引脚发生任何变化?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    是、请参阅下文。

    此时、他国 PG 的所有水平都变为低水平。

    我不知道为什么这个问题只在停止电机时发生?

    谢谢!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    出现此问题时、VCC 上的电压是多少?

    您是否已尝试从系统中断开 PD 控制器的连接以确定其不是导致此问题的 PD 控制器?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    问题得到解决、原因是当转速非常高时、端口保护芯片进入 OVP。

    请注意、

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    听得不错。 我将结束该主题、因为没有其他问题了。

    此致、

    Christian。