工具与软件:
您好!
我在停止设备时遇到了一个问题。
-首先,我想介绍我的项目,一个电池(3单元12.6V),一个电机(8000rpm~30000rpm ), maxmom 60W,使用一个100W(20V/5A, I_charge 为1.5A)用于为电池充电的 PD 适配器。
-什么是我的麻烦,当设备运行在8000rpm~30000rpm 充电,它正常工作,但如果我按下停止按钮和停止设备(停止电机),当 ASAS 电机停止时, BQ24616将停止工作。 IAM 不知道 IC 进入未知模式的原因、但如果我拔出 PD 适配器并重新插入、充电将再次正常工作。
由于停止电机时会出现较高的反电动势、 我不确定该 EMF 是否会影响 B24616或其他原因。
在这种情况下、您能给我一些建议或分析吗?
例如、在此条件下、它进入了什么模式。 如何解决等
谢谢、
Matt