This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121A:使用 BQ25121A、具有极少器件/布局、没有过孔位于焊盘中

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25121A, BQ51013B, BQ25120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442513/bq25121a-using-bq25121a-with-minimal-parts-layout-without-via-in-pads

器件型号:BQ25121A
Thread 中讨论的其他器件: BQ51013BBQ25120

工具与软件:

由于我尝试使用无线充电构建 BLE 信标(nRF52833 + BQ51013B + BQ25101Y)的尝试已经以某种程度的失败告终(在 nRF52833侧、因为当直接 由锂离子电池供电时、我无法在"高压模式"下可靠地工作)、我决定切换到 BQ25121A 作为电池充电器、并以正常模式为 nRF52833供电。 为了节省成本、 由于信标非常小(15x20mm)、我必须使用不带焊盘中过孔且板上部件较少的 PCB 工艺。

我的设计看起来是这样的(当我通过 I2C 关闭 TS 故障时 TS 悬空、ILIM/ISET/PRETERM 接地、因为我也通过 I2C 设置这些电流;使用内部 nRF52833 13K 上拉电阻来拉 I2C 线路):

 

MCU 通过将 CD 拉高并读取 TS 控制寄存器来定期轮询 BQ25121A、如果该寄存器启用了 TS 功能、则发送0x08 (TS_EN=0)以禁用 TS 功能并设置电流和电压(SYS_VOUT 设置为2.5V、BUVLO 设置为2.6V)、然后读取故障和状态寄存器以清除可能的故障。

此外、在该例程期间、它会读取电池监控寄存器、并向其中发送0x80 (VBMON_READ=1)、以启动新的电池测量周期。 当电池电压达到约2.9V 时、MCU 向状态/运输模式寄存器发送0x20 (EN_SHIPMODE=1)以完全关闭系统并保护其电池。

我使用 BQ25120_EVM 板的测试结果看起来不错、但为了确保可以避免再次重新设计、我想确保它也能在使用 BQ25121A 时正常工作。 只有几个问题:

1、我理解,CD 拉高会在我释放或者下拉时禁用充电并重新启动充电过程。 有一种方法可以避免这种情况发生? 目前、我尝试在不首先拉 CD 的情况下读取 I2C 寄存器、如果读取时出现错误、则将其拉高、但这会导致过多的读取周期以及超时、这对功耗不是很好。

2.快速充电控制寄存器中的"Hz_mode"位是什么?

3.在我只需施加 VIN 电压(当我将信标置于充电器时、BQ51013B 的5V 电压)、且 MR 引脚悬空时、BQ25121A 始终会退出运输模式?

4.如果 TS_EN=0、浮动 TS 不会造成任何问题、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    1. 据我所知、将 CD 拉至高电平会禁用充电、并在我释放或下拉时重新启动充电过程。 有一种方法可以避免这种情况发生? 目前、我尝试在不首先拉 CD 的情况下读取 I2C 寄存器、如果读取时出现错误、则将其拉高、但这会导致过多的读取周期以及超时、这对功耗并不是很好。

    为了澄清、您希望避免在/CD 被拉至高电平后重新启动充电过程、然后再次被拉至低电平? 如果是这种情况、那么您可以通过 I2C 禁用充电来避免这种情况、但该位必须再次翻转以重新启用充电。

    Unknown 说:
    2. 快速充电控制寄存器中的"Hz_MODE"位是什么?[/QUOT]

    如果施加 VIN、这不会产生影响。 如果您处于电池工作模式、则会导致器件进入 Hz 模式、而不会将/CD 拉至低电平。 要退出该 Hz 模式、您需要将/CD 再次拉至低电平然后再拉至高电平。

    Unknown 说:
    3. 在只需施加 VIN 电压(如将信标置于充电器上、则 BQ51013B 的电压为5V)且 MR 引脚悬空的情况下、BQ25121A 始终会退出运输模式?

    是的。 运输模式退出发生在/MR 下拉或施加 VIN 之后。 如果/MR 悬空、它将仅保持在 VBAT、并且仅应用 VIN 将导致退出运输模式。

    Unknown 说:
    4. 如果 TS_EN=0、浮动 TS 不会导致任何问题、对吗?[/QUOT]

    是的。 只要 TS_EN = 0、充电就不会受到 TS 引脚悬空的影响。

    此致、

    Juan Ospina

    [/quote]