This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17322Q5A:漏极引脚是否需要所有引脚的焊料润湿?

Guru**** 2378730 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17322Q5A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438270/csd17322q5a-is-drain-pin-needs-solder-wetting-to-all-pins

器件型号:CSD17322Q5A
Thread 中讨论的其他器件: BQ25700

工具与软件:

尊敬的先生:

我是测试工程师、根据 MFG 封装  CSD17322Q5A、我已与工艺工程师讨论了如何改善功率 MOSFET 漏极引脚的焊料润湿性。

该器件具有漏极引脚的散热板。 当它通过回流炉时、 焊料经过后会熔化、焊料在散热区域流动在一起。

因此、我想知道是否所有漏极引脚都需要焊接在所有边缘引脚上润湿?

根据下图、Q36 PIN8 (漏极)具有非湿性焊料、它会在功能测试时使负载电路发生故障。

但工艺工程师告诉我、引脚5-8与热板连接在一起。

如有任何意见、请提供建议。

此致、

Sonchai M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonchai:

    感谢您的咨询。 是的、引脚5-8和散热焊盘都连接在一起。 我认为、只要焊接了散热焊盘和其他引脚、单个未接湿的漏极引脚就不会导致功能故障。 您是否能够执行 X 射线检查以查看封装下方 PCB 的焊接连接? PCB 尺寸看起来与 TI 数据表中的建议值不匹配。 我不知道这是否是一个问题、已经要求我们的 SMT 专家进行审查。 几个问题:

    1. 您能否共享光绘文件以便 TI 审查 PCB 封装和丝印板设计?
    2. 您使用的焊锡膏类型是什么?
    3. 您能否共享回流焊曲线?

    我期待您的答复。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonchai:

    我们的 SMT 专家已审查了您的问题、在您包含的图片中看不到任何引脚不润湿。 您能否分享更多详细信息、包括您可能拥有的任何其他图片。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请参阅下面的 X 射线信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonchai:

    感谢您的更新。 从 X 射线看来、焊料空洞过多、而且在散热焊盘上发放的焊锡膏可能不足。 您能否分享一下模板设计的详细信息。 另外、使用了什么焊料粘贴? 我已经与我们的 SMT 专家分享这些图片,我正在等待他的回应。 请参阅以下链接中的应用手册、了解 QFN 和 SON PCB 连接。

    https://www.ti.com/lit/an/slua271c/slua271c.pdf

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您的最新动态、请允许我向我们的 Process eng 查询您的问题。

    此致。

    Sonchai M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonchai:

    我还想问一下清洁焊接模版的频率。 它可能被堵塞、这可能会阻止将适量的焊料粘贴到焊垫上。 我将等待您的响应。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    抱歉、之前的消息中出现错误的 X 射线照片、它不是 Q36、而是 Q34、同样是 MFG pn。 这些组件已连接到 BQ25700。

    我问我们的工艺成、模板每5块板就清洁一次。

    因此、我想分享更多未受 Q38润湿的病因 X 射线照片(与 Q36和 Q34相同的 MFG pn) 、模板设计与以下相同。

    此致。

    Sonchai M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonchai:

    感谢您的更新。 从模板的屏幕截图中可以看出、没有在焊盘上涂抹足够的焊锡膏。 请通过下面链接查看封装图中的模板进行比较。 我不认为这不是 TI FET 的可焊性问题。 请查看并告诉我、我是否可以提供进一步的帮助。

    https://www.ti.com/lit/ml/mpss010b/mpss010b.pdf

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢。 我将把这些信息分享给我们的 Process eng。

    此致。

    Sonchai M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonchai:

    不用客气。

    此致、

    John