This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:TPS7A20

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20, TPS22990, TPS22997, LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436369/tps7a20-tps7a20

器件型号:TPS7A20
主题中讨论的其他器件: TPS22990TPS22997LM3880

工具与软件:

您好!  

 我正在寻找一个设计解决方案、我只想在延迟的情况下传递+5V 的信号。 换句话说、我不需要调节输入信号、因此理想情况下、输入电压将等于输出电压。

问题是、我正在考虑使用此 LDO (TPS7A20)、但想知道是否只能在输入端使用更大的电容器、这样会产生额外的延迟? 好的、有人能给我发送他们的 TI 电子邮件地址吗、这样我们就能在紧急情况下对此进行讨论吗? 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tasneem:

    如果您不是想调节输出电压、而只是想通过延迟将 Vin 传递到 Vout、则听起来您需要一个具有软启动功能的负载开关。  我将把这个问题交给电源开关团队、以获得进一步的指导。

    https://www.ti.com/power-management/power-switches/load-switches/products.html#546=Adjustable%20Rise%20Time&

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你,斯蒂芬! 是的、如果有人能帮我找到一款适合我设计问题的芯片、那将非常有帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tasneem:

    您是否在寻找在启动期间具有受控 VOUT 压摆率的器件、或者更像具有延迟功能的缓冲器?

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好、我想寻找一种更具延迟性的缓冲区。 哦、我应该注意到、没有使能信号可供我用于打开开关。 因此、例如、如果我使用  TPS22990或  TPS22997、我要将输入+5V 信号同时连接到 VBIAS 和使能引脚。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tasneem:

    TPS22997和 TPS22990 (以及其他负载开关)仅在器件启动时产生可变的输出电压斜坡速率、因此我认为这不完全适合您的应用。

    您在寻找什么延迟? 该延迟需要有多精确? 关于如何解决这个问题、我有几个想法。

    此外、如果您愿意、我们也可以在消息中讨论这一点。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 ~5ms 的延迟就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tasneem:

    如何使用跟踪 LDO (例如 https://www.ti.com/product/TPS7B4255-Q1)、将电阻器+电容分压器从 VIN -> ADJ/EN -> GND 连接起来?

    这不会是线性延迟、但例如、使用20k 电阻器+ 0.1uF 电容器时、时间常数应为2ms、这将导致总延迟为~5ms。

    您认为这可以起作用吗?

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来不错、唯一的问题是最大电流过低。 是否有其他芯片具有更高的最大输出电流? 我要找的是300 mA 到500 mA 的顺序。 我可以用此芯片执行同样的操作吗: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a20.pdf?ts = 1692142837748 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tasneem:

    您能否确认此图纸是否代表了您需要电路执行的操作?  在这种情况下、如果 Vin 需要很长的时间才能上升、那么 RC 时间常数方法可能会出现问题、因为 RC 时间常数不会主导电容器的充电过程。

    您是否愿意在设计中添加序列发生器?  如果您使用类似 LM3880的器件、则可以使用电容器设置延迟时间、然后序列发生器(LM3880或等效器件)的输出将从低电平切换到高电平、从而启用负载开关或 LDO。  我们可以循环调用序列发生器 IC 的所有者、以确认 LM3880是正确的选择或者是否有其他选项。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3880.pdf

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen、感谢您的展示。 我认为理想情况下、从 Vin = 0到 Vin = 5V 需要5ms。 有趣的是、我确实研究过使用 LM3880。 但是、它的最大输出电流过低(50 mA)。 然后、我开始研究使用 FET 在每个输出端放大电流、但事实证明这过于复杂、因为我需要对每个 FET 进行微调、以便为每个放大器供电(我的电路板上有2个)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tasneem:

    这就是我所指的。  在该原理图中、您还可以将 TPS7A20替换为您选择的负载开关(或由 Patrick 提供支持)、以代替 TPS7A20。  LM3880使您能够在 Vin 达到特定阈值(例如稳压的95%)时触发 FLAG 引脚。  或者、您可以使用 LM3880 EN 引脚上的电容器对延迟进行编程。  

    如果您在 LM3880 EN 引脚上使用从 Vin 到 GND 的电阻分压器、则可以将其中一个 FLAG 引脚设置为在 Vin 达到调节时的95%下切换。  TPS7A20没有可配置的软启动、它以指数上升的大约1ms 将其打开。  波形结果就是这样-请注意、通过使用 LM3880、由于我们正在对 FLAG 引脚进行编程、因此您不需要担心 Vin 源极导通需要多长时间。

    由于器件处于压降状态、因此 Vout 不会恰好等于 Vin。  我推荐使用具有可编程软启动功能的负载开关来对 LM3880进行补充。  然后您可以使用 LM3880来对负载开关的使能进行编程、而负载开关的可编程软启动(通常只是一个额外电容器)则对负载开关的导通进行编程。  这应该符合您的要求。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、Stephen 和 Patrick! 我非常感谢。 根据您使用负载开关的想法、我选择将 LM3880与 TPS22990级联。 因此、它将如下所示:  

    基本上、我只有一条+5V 线路、我在多个引脚中使用它们、但我认为这应该会在5V 时产生10ms 的延迟、并且总输出电流为~μ A 200 mA、以便我馈送每个 LNA。  

    数据表链接:

    LM3880: https://www.ti.com/product/LM3880?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=app-null-null-GPN_EN-cpc-pf-google-wwe&utm_content=LM3880&ds_k=LM3880&DCM=yes&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI0MHxiu7ZiQMV4VR_AB33wgewEAAYASAAEgJwb_D_BwE&gclsrc=aw.ds 

    TPS22990: https://www.ti.com/product/TPS22990?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=app-null-null-gpn_en-cpc-pf-google-wwe&utm_content=tps22990&ds_k=TPS22990&dcm=yes&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIq9fH-efZiQMVf0dHAR1rCy_zEAAYASAAEgKVn_D_BwE&gclsrc=aw.ds 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tasneem:

    我将请 Patrick 谈谈负载开关应用部分。  在他的反馈之后、我们可以在负责 LM3880的团队中回路、在此处确认正确的连接。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、非常感谢。  哦、我真的想自行更正我发送的原理图中的内容、对于 LM3880、使能引脚不会连接到 Vcc、因为它是内部连接的、但如果有人可以确认所有其他引脚都是正确的、我会非常感谢、因为这是紧急的情况? 再次感谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:  

     我想知道是否有人可以帮助我确认以这种方式使用的引脚连接? 很抱歉再次收到消息、但这非常紧急。 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tasneem:

    很抱歉耽误您的时间! 是的、TPS22990采用此设置看起来不错。 或者、也可以使用 TPS22997作为 TPS22990的下一代器件、但它的开通时间约长100us。

    另外、根据我的评估、LM3880也看起来很好。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

     非常感谢您确认这两款芯片的引脚排列。 我最终购买了这两款芯片并将其用于我的设计、因此非常感谢您和 Stephen 在这方面的帮助。 我知道这是一个独特的问题,但我很高兴,我能够让你两个人都能帮助我解决! 假期愉快!  

    再次感谢大家、  
    Tasneem