This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65224-Q1:TPS6522430 ADC 参考 电压容限

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1014
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438961/tps65224-q1-tps6522430-adc-ref-voltage-tolerance

器件型号:TPS65224-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1014

工具与软件:

大家好、  

TPS6522430具有1.2V 的内部基准 ADC 电源。 此电压的容差是多少(在整个温度范围内)?

当内部分压器未导通(0.5M 电阻分压器断开连接)时、GPIO5上的输入漏电流是多少?

此致、  

Momchil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压裕量 电压下、我们可以假设其容差包含在总增益误差中(5.26a 和5.26b)吗? 这是 ADS1014的情况、增益误差也涵盖了内部基准的容差 (第7页、数据表中的备注3)?

    此致、  

    Momchil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Momchil:

    根据我的理解、准确度就是这样。 让我检查 GPIO5输入泄漏、因为它没有从规格中清除。

    BR, Jari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Momchil:

    GPIO5电阻在1.8V 或等于1.8V 时为0.5m Ω、 漏电流最大值200 µA 在1.8V 以上。 这是使用电阻分压器时的情况、在 DS 上不一定很清楚。  

    无电阻分压器情况下、GPIOx 具有非常高的阻抗。  

    BR, Jari.