This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:推荐使用 uOLED 驱动器器件

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441997/tps65132-uoled-driver-part-recommend

器件型号:TPS65132

工具与软件:

嗨、 团队:

客户来检查驱动器 IC 是否存在 uOLED、输出电压要求如下、您可以帮助为其推荐合适的解决方案吗?  

VDDI

1.8

VDD

1.06

AVDD

5.5.

AVEE

-5.5.

谢谢、此致、

会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这些电源轨的负载电流是多少?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    电流尚未确定、我们首先可以推荐满足电压要求的芯片。

    您能帮忙推荐吗?

    谢谢、此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TPS65132能够提供 AVDD 和 AVEE。 您可能需要额外的 LDO/Buck 来生成 VDD 和 VDDI。

    BR

    Patrick