This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:LM27761

Guru**** 2510135 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441762/lm27761-lm27761

器件型号:LM27761

工具与软件:

我想使用  LM27761从+5V 生成-1.3V。

该器件的规格将最小 Vout 显示为-1.5V。 同时、Vref 为1.22V。 逻辑上、它应能够生成-1.3V。

我进行了测试、它确实可以生成低至-1.22V 的 Vout。

我想得到一个确认、 Vout =-1.3V 不会对该器件造成任何问题。

我很好奇、为什么数据表将其限制为-1.5V?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dmitri、

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    1.5V 的最大输出电压限制与 IC 设计有关。 不建议在规格限制之外运行。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:
    感谢您的答复。

    是否可以提供更多详细信息、为什么不建议这样做? 我们的用例可能是可接受的吗?

    我项目中的 Iout 为10mA。

    您能否推荐 TI 的替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dmitri、

    我不知道详细信息。

    也没有更好的替代器件。

    您可以在 LM27761的输出端添加一个额外的 LDO 以调节至-1.3V。 请告诉我是否可以选择此方法、然后我可以联系 LDO 团队选择合适的器件。

    如果您不需要 LDO 的低噪声和 PSRR、那么还可以评估在反相降压/升压配置中运行常规降压转换器的选项。 有关示例"在反相降压/升压拓扑中使用 TPS6215x"、请参阅此应用手册。

    您还可以将反相降压/升压与额外的 LDO 相结合。

    请告诉我您的想法。

    此致、

    Andreas。