This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62872:PCB 布局文档

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442702/tps62872-pcb-layout-documents

器件型号:TPS62872

工具与软件:

Dears、

现在我需要2个并联的 TPS62872为一个 CPU 电源轨供电(I2C 功能必要、17A 足够)、您是否有助于共享一个类似的应用 PCB 放置位置以供参考? 也许低于一个还可以。

TPS62873EVM-144 

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yan:

    感谢您在 E2E 上提出问题。

    您链接到的 EVM 可用作参考、以评估和创建用于2个并联 TPS62872的 PCB。

    另一个器件是 TPS6287B20 、它能够在单个器件上提供高达20A 的电流。

    此致、Werner