This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565247:最大输出电容

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442281/tps565247-maximum-output-capacitance

器件型号:TPS565247

工具与软件:

大家好、团队成员:

我在 设计中使用 TPS565247DRLR 进行5V 至3.3V 的转换。 以下是设计疑问:

1. 稳压器是否在1.2V 电压下启用

2.是否可以将超过220uF 的输出电容连接到该稳压器的输出引脚。  

谢谢!

Shiftali N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:

    EN 高阈值有容差、因此1.2V 可能无法导通某些器件。 客户至少需要使用1.33V 的信号。 220uF Cout 没问题、但需要 Cff 来保持稳定性。

      有关详细信息、请参阅 www.ti.com.cn/.../slvaf11.pdf。