This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:如何在 WebENCH 等上进行仿真

Guru**** 2500795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131, TPS65131-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440001/tps65131-how-to-simulate-on-webench-etc

器件型号:TPS65131

工具与软件:

TPS65131、以输入5V 并生成±15V 输出的电源。
我正在考虑它。
我想进行仿真、但不幸的是 webench 只能仿真一个输出器件。
在 TPS65131中对输出±15V 电压的电阻和电容器等参数进行仿真? (计算?) 请告诉我您可以使用的工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查了各种东西。

    似乎可以通过 WEBENCH 设计器为 TPS65131确认正极侧设计。

    此外、似乎可以使用 TPS65131-Q1确认负侧设计。

    我认为无论使用或不使用-Q1、电气规格几乎相同、具体取决于它是否是汽车产品。

    可以合并和设计这两种设计吗?

    我期待您的良好建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamada:

    请允许我花点时间检查一下。 您能否同时向我发送设计结果?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好

    感谢您的评论。
    我已经发布了两个 PDF 的 Webench 结果(+15V、-15V)。
     这有道理吗?
    我正在等待确认结果。

    此致、

    山田浩史

    e2e.ti.com/.../WBDesign177.pdfe2e.ti.com/.../0167.WBDesign176.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamada:

    请允许我花点时间回顾一下设计。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamada:

    可以将这两个原理图放在一起。 两个电感器都可能是4.7uH。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的回答。

    看起来我们可以继续开展调查。

    我想在"Comments"部分确认一点。

    >两个电感器可能都是4.7 uH。

    我是否正确理解了在正极侧"INP"使用的电感器(5.6uH)和

    负侧输出"OUTN"处使用的电感器(4.7uH)是否都可以是4.7uH?

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamada:

    是的、您的理解是正确的。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好

    周末回复被推迟。

    谢谢你。

    这是一个解决方案,因为我理解。

    山田浩史