This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220IRNHR

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443000/hd3ss3220-hd3ss3220irnhr

器件型号:HD3SS3220

工具与软件:

您好!

我们 在设计中使用 HD3SS3220IRNHR 器件。

根据数据表、VDD5引脚上的最大灌电流为375mA @5V。

 因此、该电源导致的器件上的功率耗散为1.875W。

该器件还具有高热阻值。

该器件的封装非常小、只有2.5mmx4.5mm。

在较小封装上耗散这一功率量是非常具有挑战性的。

因此、我们想要了解该器件是否有标称电流消耗的测量数据。

请确定此请求的优先级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    运行期间、该器件在 CC 控制器和多路复用器可运行性方面的典型电流消耗为0.7mA / 700uA。 仅使用 CC 控制器功能时、电流消耗可降至.2mA / 200uF。

    这是否回答了您要查找的问题? 或者您是否在寻找 与众不同的产品?

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan Kitto:

    感谢您的响应、这会有所帮助。

    因此、器件最坏情况下的电流消耗是0.7mA。 能否请您确认我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    典型值为0.7mA、而最坏情况为0.9mA:

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    您能帮助我理解数据表中提供的以下当前数字吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    此电流与 VCONN 相关联、VCONN 来自与配件和有源电缆的 CC 线路通信。 USB-C 规范可以从 HD3SS3220监控的 VCONN 获取典型的电流量。 如果 VCONN 电流违反此规格、则采用断开连接的 VCONN、并且 VCONN_FAULT_N 引脚将置为低电平、表示断开。

    谢谢!

    Ryan