请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5180-Q1 工具与软件:
您好、先生、
我想使用 LM5180-Q1 IC 设计电源、该电源将有2个输出、即每个输出为5V 500 mA。 您可以建议适合该设计的反激式变压器吗? 请查看这一点
谢谢、此致
Aditya Mene.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
- EL