This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:通过引脚启用/禁用

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442831/bq25170-enable-disable-via-pin

器件型号:BQ25170

工具与软件:

嗨、团队:

相关线程中描述了以下内容。

  • TS 引脚的充电禁用功能提供了一种关闭自动充电的方法、默认情况下、自动充电是充电曲线的一部分。
  • 当通过 TS 引脚禁用充电后、器件不会监控电池电压、因此、系统需要能够在需要时通过某种方法重新启用充电。

这是否意味着、一旦通过 TS 引脚禁用 IC、就不会简单地通过插入输入源开始充电?  


最棒的地方
转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、转到

    这是否意味着通过 TS 引脚禁用 IC 后、不会仅通过插入输入源开始充电?  [报价]

    如果 TS 引脚未被拉低且电池电压低于充电电压、则插入输入源将重新开始充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    谢谢你。

    如果我使用 TS 引脚作为充电启用/禁用、我需要使用其他电路来设置 V_TS>V_(TS_ENZ)、对吧?

    此致、
    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、转到

    [报价 USERID="568996" URL="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442831/bq25170-enable-disable-via-pin/5534357 #5534357"]如果我使用 TS 引脚作为充电启用/禁用、我需要使用其他电路来设置 V_TS>V_(TS_ENZ)、对吗?
    [报价]

    对于正常运行、如果未使用10k NTC、则在 TS 和接地之间连接10k 电阻器将起作用。   

    然后充电启用/禁用只需要将 TS 引脚拉至低电平。

    这可以通过 MOSFET 或开漏 GPIO 信号来实现。