This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:占空比稳定性

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443549/lm5148-duty-stability

器件型号:LM5148

工具与软件:

您好!

我们将 LM5148用于降压转换器应用。 45V 输入、12V 输出、10A

在高于5A 的电流下、转换器的占空比似乎变得不稳定、而输出继续稳定。 我们使用的外部补偿 R60是 DNP。 C55、R59、C56已组装。 我们也尝试了使用内部补偿、但仍存在相同的问题、但占空比变得不稳定的电流为1.8A。 我们使用了不同的 C55、R59、C56值来减慢/加快控制环路、但在负载电流超过1.8A 至5A 后、占空比启动会有类似的结果

我们有一个用于电流感应和斜率补偿的电流感应电阻器。 我们使用了 RC 滤波器、如图所示。 如果我们移除该滤波器、则占空比的稳定性会进一步下降。

Fsw = 280kHz

Cout = 120uF

L = 15uH

Rsense = 4m Ω

请建议我们如何稳定占空比

图1 -电流感应滤波器

图2 -补偿器

图3:SW 节点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyama 你好  

    1)看起来是1)  ISNS+和 VOUT 之间有噪声注入、或者2) R41 ESL 过高。  

    关于#1

    • 请 并行布置 ISNS+- VOUT 布线  
    • 在 IC 引脚(ISNS+和  VOUT 引脚)上填充 C49  
    • 组装 ISNS+和 AGND 引脚之间以及 VOUT 和 AGND 引脚之间的~ 220pF 电容器。  
    • Re 布局 PCB

    关于#2

    • 将 R41替换为较低的 ESL 检测电阻器。  
    • 增加 R45

    - EL