This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26484:PSpice 模型不可用

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26484, LM26480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443263/lm26484-pspice-model-is-not-available

器件型号:LM26484
主题中讨论的其他器件: LM26480

工具与软件:

您好、TI:

我在寻找多通道降压转换器、遇到了 LM26484、我需要它的 PSPICE 模型来检查它是否正常工作并确认我是否可以在服务器应用中使用它。

我还研究了一个 LM26480 IC PSPICE 模型,但它在 输出电流额定值、LDO 和输出电感器选择方面有所不同。  

谢谢。此致、

哈蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈蒂姆、您好!  

    遗憾的是、我们没有适用于 LM26484的 PSPICE 模型。 对于给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、
    Sarah