This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DJEVM:用于评估 TPS65987DDK 的 TPS65987DJEVM

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDJ, TPS65987DDKEVM, TPS65987DDK, TPS65987DJEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440525/tps65987djevm-tps65987djevm-to-evaluate-tps65987ddk

器件型号:TPS65987DJEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65987DDK、TPS65987DDJ、TPS65987DDKEVM

工具与软件:

您好!

我已订购并收到用于评估 TPS65987DDJ 板的 TPS65987DJEVM 评估模块。 TI 建议使用 TPS65987DDK 实现交替模式。  

我是否仍可以使用 EVM TPS65987DJEVM  评估 TPS65987DDK  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的亚伯拉罕:  

    TPS65987DDK 与 TPS65987DDJ 引脚对引脚兼容、因此替换 EVM 上的 IC 适用于评估 TPS65987DDK。  

    最新的 GUI 工具(v6.1.4)具有 刷写 DK 型号所需的必要固件基本映像。 请注意、DK 固件会有所不同 不会 适合 DJ 型号。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您知道为何仅 建议将 TPS65987DDK 用于交替模式实现吗?  TPS65987DDjJ 和 TPS65987DDH 看起来都是有源器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TPS65987DDK 是包含早期版本(DH、DJ)上错误修复的最新器件。 此外、TPS65987DDK 支持较新版本的 USB PD 规范(PD3.1)。

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 您是否有建议用于评估  TPS65987DDK 的 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的亚伯拉罕:  

    TPS65987DDKEVM 将是用于评估 TPS65987DDK 的模块。 但是、它目前缺货。 幸运的是、它应该在12月中旬推出。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要在12月前对芯片进行评估。 我已经购买了 TPS65987DJEVM、但应用程序自定义工具构建版本6.1.4不适用。 是否有任何与此 EVM 配合使用的自定义工具? 我需要熟悉 已经购买的 EVM 的定制工具。 (TPS65987DDJEVM)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的亚伯拉罕:  

    我理解您的担忧。 我将在内部查看并返回给您。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够使用 TPS65987DDK 交换 EVM 上的 PD 控制器芯片、它似乎在工作。 我注意到 TI 不销售用于测试的 PD 散热板和拉电流板。 现在我有一个可以正常工作的 TPS65987DDKEVM、我可以配置芯片、但如何在没有接收板和发送板的情况下对其进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的亚伯拉罕:  

    我们使用 Power-Z 作为功率接收器设备、使用 USB-C PD 电源适配器作为内部测试的源设备、但您也可以使用其他支持 PD 的设备。  

    此致、  

    Aya Khedr