请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C43 主题中讨论的其他器件:TL431
工具与软件:
尊敬的先生:
我对下图中 UCCx8C4x 的补偿有疑问。
如何选择补偿网络? 它们之间有什么区别? 
1. FB 接地以补偿 TL431的零点和极点。 
2.补偿的零点和极点在 FB-COMP 处、并对 TL431的零点和极点进行补偿。 


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当 FB = 0时、补偿仅通过以下方法实现、即典型的 TL431补偿(II 型)。有许多文章可讨论如何设计 II 型补偿、例如 揭秘对直流/直流转换器使用运算放大器和 OTA 的 II 型和 III 型补偿器

在第二部分中、您可以查看数据表的应用部分以获取详细信息。