This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:在 VSYS 上没有负载时需要 BATFET

Guru**** 2502705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443149/bq25710-is-a-batfet-necessary-when-there-is-no-load-on-vsys

器件型号:BQ25710
主题中讨论的其他器件: BQ25731

工具与软件:

大家好、我正在研究一个设计、该设计仅使用 BQ25710在没有系统负载的情况下进行电池充电。 在此应用中、可以省略 BATFET 并使 BATDRV 保持悬空吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rex、您好!

    如果不需要系统负载、我认为将 BATDRV 悬空没有明显的问题。

    我们还有一个类似的器件、没有 BATDRV 引脚、BQ25731、但这是一个 I2C 控制的器件。

    此致、

    Christian。